NuGet-Pakete in Visual Studio installieren

Installieren Sie NuGet-Pakete mit dem NuGet Packages Manager.
Voraussetzungen
Legen Sie Visual Studio als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So installieren Sie NuGet-Pakete in Visual Studio
  2. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.
    TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
  3. Installieren Sie die erforderlichen NuGet-Pakete. Siehe Installieren und Verwenden eines NuGet-Pakets in Visual Studio | Microsoft Docs.
  4. Wählen Sie das Projekt aus, um die
    CSPROJ
    -Datei zu öffnen.
  5. Speichern Sie die Datei
    CSPROJ
    .
  6. Kompilieren Sie das Projekt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal