Datenlogger

Der Datenlogger tastet die Werte einer oder mehrerer Variablen in benutzerdefinierten Zeitintervallen oder bei jeder Änderung des Wertes ab und speichert sie in einer Datenbank.
TIPP: Sie können die automatische Abtastung deaktivieren, indem Sie die Einstellung der Eigenschaft
Abtastmodus
auf
Kein
setzen.

Datenbankkonfiguration

Die Datenbanken für Datenlogger werden automatisch konfiguriert.
Wenn Sie für einen Datenlogger eine Datenbank auswählen, wird automatisch eine Datenbanktabelle mit den folgenden Spalten für jede abzutastende Variable erstellt:
Spalte
Beschreibung
Vorhanden
[VariableToLogName]
Der Wert einer bestimmten Variable
Immer
[VariableToLogName]
_OpCode
Der Variablencode des Lesevorgangs auf dem Controller
Wenn
Log operation code of the variable = True
[VariableToLogName]
_Timestamp
Das Datum und die Uhrzeit (UTC) der auf dem Controller gelesenen Variablen
Wenn
Log timestamp of the variable = True
Timestamp
Das Datum und die Uhrzeit des abgetasteten Werts auf dem Controller
Dieser Zeitstempel gibt die Zeit an, zu der
FactoryTalk Optix Studio
das Abtasten aller Variablenwerte beendet hat.
Immer
LocalTimestamp
Das Datum und die Uhrzeit in der lokalen Zeitzone der Maschine des auf dem Controller abgetasteten Variablenwerts
Wenn
Local time log = True

Automatische Abtastmodi

Ein Datenlogger kann automatisch Folgendes abtasten:
Alle überwachten Variablen
Der Datenlogger erfasst alle überwachten Variablen unabhängig von ihren Werten.
Nur Variablen mit signifikant geänderten Werten
Der Abtastmodus
Wertänderung
gilt nur für Variablen mit signifikant geänderten Werten.
Der Datenlogger tastet nur die Variablen ab, deren Werte sich im Vergleich zur vorherigen Abtastung über ein Totzonenintervall hinaus geändert haben. Der Wert für das Totzonenintervall kann ein Absolut- oder Prozentwert sein.
Wenn beispielsweise für das Totzonenintervall „5“ festgelegt wurde, tastet der Datenlogger nur die Variablen ab, die eine absolute oder prozentuale Änderung von mindestens ±5 gegenüber der vorherigen Abtastung aufweisen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal