- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Bildschirminstanz hinzufügen
Erstellen Sie eine Instanz eines Bildschirmtyps und ändern Sie die Eigenschaften dieser Bildschirminstanz.
Voraussetzungen
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der das Bildschirmobjekt enthalten soll, und wählen Sie dannaus.Die Bildschirmobjektinstanz wird unter dem Knoten angezeigt und erbt die Eigenschaften des Bildschirmtyps.
- (Optional) Legen Sie inEigenschaftendie Eigenschaften der Bildschirminstanz fest.Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften bewegen.
- (Optional) Fügen Sie der Bildschirminstanz Objekte hinzu.
Rückmeldung geben