NuGet-Pakete in Visual Studio Code installieren

Installieren Sie NuGet-Pakete mit der NuGet Gallery-Erweiterung.
Voraussetzungen
Legen Sie Visual Studio Code als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So installieren Sie NuGet-Pakete in Visual Studio Code
  2. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.
    TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
  3. Installieren Sie im Visual Studio Code die NuGet Gallery-Erweiterung NuGet Gallery – Visual Studio Marketplace.
  4. Installieren Sie in NuGet Gallery die erforderlichen NuGet-Pakete.
  5. Speichern Sie die Datei
    CSPROJ
    .
  6. Kompilieren Sie das Projekt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal