Alarm erstellen

Alarm erstellen

Erstellt einen exklusiven Niveaualarm, der bei zu hoher Temperatur warnt.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Alarme
    und wählen Sie
    Neu
    Exklusiver Niveaualarm
    aus.
  2. Setzenn Sie im
    Eigenschaften
    den
    Hoch-Grenzwert
    auf
    60
    .
  3. Setzen Sie
    Automatische Bestätigung
    auf
    Wahr
    .
  4. Setzen Sie
    Meldung
    auf
    Maximum temperature exceeded
    .
  5. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
    Eingabevariable
    und
    ProjectName
    Modell
    Temperature
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal