Bibliothek eines Drittanbieters zum Visual Studio-Projekt hinzufügen

Fügt eine .NET-Bibliothek eines Drittanbieters hinzu.
Voraussetzungen
Legen Sie Visual Studio als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So fügen Sie eine Bibliothek eines Drittanbieters zu einem Visual Studio-Projekt hinzu
  2. Kopieren Sie die .NET-Assembly für die Bibliothek in den Projektordner
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.
    TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
  4. Aktualisieren Sie den Verweis, indem Sie die Assembly von 1 auswählen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal