- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Benutzer erstellen
Erstellen Sie einen Benutzertyp mit einer benutzerdefinierten Eigenschaft, die steuert, ob in der Benutzeroberfläche eine Uhrbeschriftung angezeigt wird oder nicht.
- Erstellen Sie einen Benutzer:
- Erweitern Sie in derProjektansichtdie OptionSicherheit.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufBenutzerund wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer, wählen Sieaus und geben SieUserPersistentSettingsein.
- Wählen Sie in denEigenschaftenobenund anschließendVariableaus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sieaus und geben SieShowClockein.
- Wählen Sie neben der Variablen zuerstInt32und danachBooleanaus.
- Erstellen Sie einen Benutzertyp:
- Doppelklicken Sie inTypenansichtaufSicherheitund doppelklicken Sie dann aufBenutzer.
- Ziehen SieUserPersistentSettingsvom FensterbereichProjektansichtzuTypenansicht.
- Erstellen Sie einen Ordner für den neuen Benutzertyp:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufBenutzerund wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Ordner, wählen Sieaus und geben SieUsersPersistentSettingsein.
- Fügen Sie Benutzer mit dauerhaften Einstellungen hinzu:
- Bewegen Sie den Mauszeiger in derProjektansichtüberUserPersistentSettings, wählen Sieaus und geben SieBobein.
- Ziehen SieBobinUsersPersistentSettings.
- Setzen Sie inEigenschaftendasPasswortauftest.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den OrdnerUsersPersistentSettingsund wählen Sie dann aus.
- Setzen Sie im FensterbereichEigenschaftendasPasswortauftest.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer, wählen Sieaus und geben SieJaneein.
Rückmeldung geben