- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Stift für Array-Linien hinzufügen
Fügen Sie einen Stift für Array-Linien hinzu, um den Abstand zwischen den Werten einer zweidimensionalen Variablen zu visualisieren.
Voraussetzungen
- Stift für Array-Linien hinzufügen
- Wählen oder erstellen Sie in derProjektansichteine zweidimensionale Variable vom Datentyp Number.Weitere Informationen finden Sie unter Variablen.Erstellen Sie zum Beispiel eine Variable vom Datentyp Number[2,2].
- Wählen oder erstellen Sie einXYDiagramm-Objekt.
- Wählen Sie inEigenschaftennebenStiftedie Optionund wählen SieStift für Array-Linien.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenPunkt-Arrayund der zweidimensionalen Variable.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- (Optional) Machen Sie den Stift für Array-Linien zur Laufzeit bearbeitbar:
- Setzen Sie die EigenschaftBearbeitbaraufWahr.
- Wählen Sie inPunkt-Arrayund wählen SieDynamischen Link ändernErweitert.
- Stellen Sie imEditor für komplexe dynamische Linksdie Linkrichtung auf
.
Rückmeldung geben