- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
LogicObject.GetPanelLoader(string)
Gibt ein
PanelLoader
C#-Objekt zurück, das dem im Argument angegebenen Dynamic panel
-Objekt entspricht.
TIPP:
Die API verwendet den Alias, den das Präsentationsmodul zur Laufzeit automatisch für den Bereich generiert. Weitere Informationen finden Sie unter Aliasse.
PanelLoader GetPanelLoader(stringpanelLoaderName);
Argumente
- panelLoaderName(string)
- DasBrowseNamedesDynamic panel-Objekts.
Rückgabewert
- PanelLoader
- Ein C#-Objekt, das demDynamic panel-Objekt entspricht.
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt eine API, die ein C#-Objekt zurückgibt, das dem
PanelLoader1
-Objekt entspricht, in dem Sie ein Motor
-Objekt erstellen möchten.var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
Rückmeldung geben