Pull-Vorschau
Pullen Sie Änderungen aus dem Remote-Repository, um Konflikte zwischen dem lokalen Projekt und dem Remote-Projekt zu erkennen.
Die Vorschau zeigt geänderte Werte und entfernte Objekte an. Behalten Sie entweder die Änderung im lokalen Projekt oder die Änderung im Remote-Projekt. Eine Beispiel-
Pull-Vorschau
kann Folgendes beinhalten:
Element | Beschreibung |
---|---|
![]() | Zeilen mit hervorgehobenen Konflikten oder Änderungen. |
![]() | Wählen Sie Alle lokalen übernehmen , um alle lokalen Änderungen zu akzeptieren. Wählen Sie Alle Remote übernehmen , um alle Änderungen im Remote-Repository zu übernehmen. |
![]() | Filtern Sie die Änderungen in der Vorschau, indem Sie Alle Projektinhalte, nur Updates für das Projekt oder nur Konflikte im Projekt anzeigen lassen. |
![]() | Wählen Sie |
![]() | Wählen Sie einen Konflikt links in einer Reihe, um die lokale Änderung zu übernehmen. ![]() Lokaler Verlauf |
![]() | Wählen Sie einen Konflikt rechts in einer Zeile, um die Remote-Änderung zu übernehmen. ![]() Remote-Verlauf |
![]() | Ein Symbol in einer Zeile gibt Folgendes an:
|
ändern
Vorschau
Konflikt
Rückmeldung geben