Push-Agent-Schnittstelle

Die Beispiel-Benutzeroberfläche des Push-Agent enthält fünf Variablen, ein Datenraster mit zugehörigen Schaltflächen und Felder, mit denen Sie den Datenlogger konfigurieren können.
TIPP:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
PushAgentDemo.zip
Das Beispielprojekt enthält einen Push-Agent, der so konfiguriert ist, dass er sich lokal mit einem Eclipse Mosquitto-Broker verbindet und diese NuGet-Pakete von Drittanbietern verwendet:
  • MqttNet
  • Newtonsoft.Json
Beispiel für die Benutzeroberfläche des Push-Agents
Das Beispiel für die Benutzeroberfläche des Push-Agents enthält die folgenden Elemente:
Textbox
Element
Beschreibung
A
Datenraster
Zeigt die vom Datenlogger erkannten Proben an, basierend auf dem ausgewählten Modus, den Sie im Dropdown-Menü ändern können.
B
Schaltfläche Aktualisieren
Aktualisiert das Datenraster.
C
Protokoll-Schaltfläche
Fügt eine Zeile mit den Werten der abgetasteten Variablen in das Datenraster ein.
D
Abschnitt Konfiguration des Datenloggers
Ermöglicht es Ihnen, die Konfigurationsparameter der überwachten Variablen und des Datenloggers zu ändern. Um Daten an die Cloud zu senden, müssen Sie alle Parameter in Bezug auf den Broker konfigurieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal