Das Editor-Raster konfigurieren

Konfigurieren Sie das Editor-Raster, um das Raster ein- oder auszublenden, Objekte im Raster auszurichten und die Größe des Rasters einzustellen.
  1. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf ein Containerobjekt oder wählen Sie
    Editor
    .
    Der Editor wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Editors
    Rastereinstellungen
    .
  3. Wählen Sie die Option zum Konfigurieren des Rasters:
    • Raster sichtbar
      . Aktivieren Sie den Umschalter, sodass das Raster im Editor angezeigt wird.
    • Am Raster ausrichten
      . Richtet die Kanten der Objekte am Raster aus.
    • Rastergröße
      . Geben Sie die Größe des Rasters in Pixeln an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal