- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
CREATE-Klauseln
CREATE
-Anweisungen unterstützen teilweise TABLE
und INDEX
.
WICHTIG:
CREATE
-Anweisungen, einschließlich TABLE
und INDEX
, werden vom Influx-Datenbankparser nicht unterstützt. Nur explizite Schemata können über die Client-API verwaltet oder geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/admin/buckets/bucket-schema/.Beispiele
CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
Rückmeldung geben