NetLogic aus der Ferne debuggen

NetLogic aus der Ferne debuggen

Mit Visual Studio können Sie eine Laufzeit-NetLogic auf Windows-Systemen per Fernzugriff debuggen.
TIPP: Remote-Debugging ist auf HMIs aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Weitere Informationen zum Remote-Debugging finden Sie unter Remote-Debugging – Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
Informationen zum lokalen Debuggen von NetLogic finden Sie unter NetLogic lokal debuggen.
Voraussetzungen
  • Laden Sie auf dem Entwicklungscomputer Visual Studio herunter und legen Sie es als Standard-Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  • Stellen Sie sicher, dass der Client-Rechner und der Entwicklungsrechner mit demselben Netzwerk verbunden sind.
  1. So debuggen Sie Laufzeit-NetLogic aus der Ferne
  2. Konfigurieren Sie den Remote-Windows-Rechner als Ziel in
    FactoryTalk Optix Studio
    . Weitere Informationen finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
  3. Stoppen Sie den Debugger und die Anwendungslaufzeit und bearbeiten Sie dann den Code.
    TIPP: Um den Remote-Debugging-Prozess zu stoppen, schließen Sie die Desktop-Anwendung Remote Debugger oder stoppen Sie das Debugging in Visual Studio.
  4. Wiederholen Sie 3.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal