Bibliotheksordner erstellen
Erstellen Sie einen Ordner in einer lokalen oder Remote-Bibliothek, um die Vorlagen zu organisieren, die zu dieser Bibliothek gehören.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteaus.Vorlagenbibliotheken
- Wählen Sie eine Bibliothek, der Sie einen Ordner hinzufügen möchten.
- Wählen Sie unterVorlagenbibliothekendie Optionund wählen SieNeuer Ordner.
- (Optional) Geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
Der neue Ordner erscheint unter der ausgewählten Bibliothek in
Vorlagenbibliotheken
.Bibliotheksordner
lokal
Rückmeldung geben