Versionskontrolle zu einem vorhandenen Projekt hinzufügen

Versionskontrolle zu einem vorhandenen Projekt hinzufügen

Fügen Sie die Versionskontrolle zu einem vorhandenen Projekt hinzu, das entweder keine aktive Versionskontrolle hat oder ein Remote-Repository, das einen unterstützten Versionskontrollanbieter verwendet. In Projekten ohne Versionskontrolle werden keine Symbole zum Übernehmen, Pushen oder Pullen von Änderungen oder zum Versionsverlauf angezeigt. Sie können Projekte mithilfe von Tools, die von einem Versionskontrollanbieter bereitgestellt werden, extern versionieren.
Voraussetzungen
  1. So fügen Sie eine Versionskontrolle zu einem vorhandenen Projekt hinzu
  2. Klicken Sie bei geöffnetem Projekt in der Hauptsymbolleiste auf den Dropdown-Pfeil nach
    Speichern
    und wählen Sie dann
    Speichern unter
    .
  3. Geben Sie in
    Projekt speichern unter
    Folgendes ein:
    • Name
      . Den Namen des Projekts. Verwenden Sie denselben Namen wie das Remote-Repository.
    • Speicherort
      . Den Ordner, der das Projekt enthalten soll.
    • Versionskontrolle verwenden
      . Wählen Sie diese Option aus, um dem Projekt eine Versionskontrolle hinzuzufügen.
      TIPP:
      Wenn das Projekt bereits über eine Versionskontrolle verfügt und
      Versionskontrolle verwenden
      bereits ausgewählt ist, erstellt
      FactoryTalk Optix
      ein neues lokales Repository für das Projekt ohne vorherigen Commit-Verlauf.
    TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Projekten und -Repositorys übereinstimmen. Die Projekt- und Repository-Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Zahlen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
  4. Wählen Sie
    OK
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal