Schalter für die Alarmsimulation konfigurieren

Konfigurieren Sie einen Schalter für die Simulation des Alarms „Motor1“.
  1. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf
    Page2 (type)
    .
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Page2 (type)
    und wählen Sie dann
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Schalter
    aus.
  3. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    Aktiv
    und der Variablen
    Motor1Alarm
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  4. Ordnen Sie im Editor
    Schalter1
    wie gewünscht an.
Schalter zur Simulation von Alarmen unten auf Seite2
Aktivieren Sie zur Laufzeit den Schalter, um einen Alarm auszulösen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal