Variablenwerte

Variablenwerte werden zur Laufzeit angezeigt.

Variablenwerte festlegen

Den Variablenwert können Sie durch folgende Angaben festlegen:
  • Ein Festwert
  • Ein Wert, der von der Variablen- oder Objekttypdefinition übernommen wird
  • Ein dynamischer Link, der den Variablenwert basierend auf dem Wert einer anderen Variable festlegt
    TIPP: Um Werte von einem Feldgerät oder Controller verwenden und anzeigen zu können, müssen Sie die Tags und Variablen in das Projekt importieren und synchronisieren. Die von einem Feldgerät oder Controller importierten Variablen werden mit dem für die Übertragung des Werts verwendeten Kommunikationsprotokolltyp markiert. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunikationstreiber.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal