Listenfeld erstellen

Erstellen Sie ein Listenfeld, mit dem Sie zwischen den Motor- und Kiln-Objekten hin- und herwechseln können.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie dann
    Neu
    Daten-Steuerelemente
    Listenfeld
    aus.
  2. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    Modell
    und
    ProjectName
    Modell
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  3. Erweitern Sie
    Modell
    und erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
    ItemKind
    und
    Typen
    ObjectTypes
    Objekt
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal