Kommunikationstreiber konfigurieren

Konfigurieren Sie einen Kommunikationstreiber für den Tag-Import im Online- oder Offline-Modus.
Voraussetzungen
  • Erfahren Sie mehr zu den speziellen Überlegungen für Ihren Controller. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht zu Kommunikationstreibern.
  • Wenn Sie Tags im Offline-Modus importieren, exportieren Sie Tags von einem unterstützten Controller in eine Datei. Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerhilfe des Controllers.
  1. So konfigurieren Sie einen Kommunikationstreiber
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    aus.
  3. Wählen Sie
    Kommunikation mit Geräten konfigurieren
    aus.
  4. Wählen Sie
    Neue Station
    aus.
  5. Wählen Sie einen Stationstyp aus.
  6. (Optional) Bearbeiten Sie den Namen der Station.
  7. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  8. Geben Sie die Eigenschaften ein und klicken Sie dann auf
    Weiter
    .
  9. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  10. Konfigurieren Sie den Tag-Import für die Station:
    TIPP: Einige Kommunikationstreiber unterstützen u. U. den Import von Tags aus Controllern im Online-Modus, Offline-Modus oder in beiden Modi.
    • Um Tags im Online-Modus zu importieren, setzen Sie den Umschalter auf
      Online
      .
    • Um Tags im Offline-Modus zu importieren, setzen Sie den Umschalter auf
      Offline
      und geben Sie in
      Dateipfad
      einen Pfad zur Datei mit exportierten Controller-Tags an.
    TIPP: Um das Stationsobjekt in der
    Projektansicht
    auszuwählen, wählen Sie
    In Eigenschaftsansicht auswählen
    aus.
  11. Wählen Sie die relevanten Tags und danach
    Weiter
    aus.
  12. (Optional) Für die Konfiguration eines weiteren Kommunikationstreibers wählen Sie
    Anderes Gerät konfigurieren
    aus und wiederholen den Vorgang.
  13. Wählen Sie
    Beenden
    aus.
In der
Projektansicht
werden die den ausgewählten Tags entsprechenden Variablen hinzugefügt.
Wenn Sie Tag-Typen importiert haben, müssen Sie Instanzen der importierten Tag-Typen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Instanz eines Tag-Typs erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal