- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Beispiel: Protokollkonfiguration im Ereignismodus
Ein Beispiel für eine im seriellen
Port
-Objekt enthaltene NetLogic, die den Ereignismodus für das Lesen von asynchron von einem Gerät gesendeten Daten verwendet. Mithilfe der mit dem Ereignis „Schaltfläche wird gedrückt“ verknüpften Methode OnClick
können Sie den aktuellen Lesevorgang abbrechen und einen neuen starten.Für die Verwendung des Ereignismodus müssen Sie die Eigenschaft
Timeout
auf 0
setzen. Auf diese Weise wird ReadBytes
solange blockiert, solange die angeforderten Daten nicht an der seriellen Schnittstelle ankommen.Den Lesevorgang können Sie mit der Methode
CancelRead
oder Close
beenden. In beiden Fällen wird die Ausnahme ReadCanceledException
generiert. Für ein sauberes Schließen der NetLogic müssen Sie alle ausstehenden Lesevorgänge durch Aufruf der Methode Close
in der NetLogic Stop
abbrechen.Ein Beispielprojekt zum Herunterladen finden Sie unter SerialPortDemoEventMode.zip.
public class RuntimeNetlogic1 : BaseNetLogic { private SerialPort serialPort; private LongRunningTask task; public override void Start() { serialPort = (SerialPort)Owner; serialPort.Timeout = TimeSpan.FromMilliseconds(0.0); task = new LongRunningTask(Run, Owner); task.Start(); } [ExportMethod] public void OnClick() { // Cancel current read serialPort.CancelRead(); task.Cancel(); // Start new read task = new LongRunningTask(Run, Owner); task.Start(); } private void Run() { while(!task.IsCancellationRequested) { try { // Block until 3 bytes arrive on serial var result = serialPort.ReadBytes(3); foreach (var b in result) Log.Info(String.Format("0x{0:x2}", b)); } catch (ReadCanceledException ex) { // In case of read canceled, exit from the loop Log.Info(ex.Message); return; } catch (Exception e) { Log.Error(e.Message); } } } public override void Stop() { // Explicit call to Close to cancel pending read (if any) serialPort.Close(); task.Cancel(); } }
Rückmeldung geben