NetLogic bearbeiten

NetLogic bearbeiten

Ändern Sie den NetLogic-Code mit Hilfe eines externen Code-Editors.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So bearbeiten Sie eine NetLogic
  2. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf ein NetLogic-Objekt.
    Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.
    TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
  3. Bearbeiten Sie im externen Code-Editor den NetLogic-Code und speichern Sie die Datei.
    TIPP:
    Sie können benutzerdefinierte Methoden bereitstellen, indem Sie solche Deklarationen hinzufügen:
    [ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal