Motorobjekt erstellen

Objekteigenschaften werden verwendet, um Schnittstellenelemente automatisch zu generieren.
  1. Erstellen Sie das Objekt „Motor“:
    1. Klicken Sie im Fensterbereich
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf den Ordner
      Modell
      und wählen Sie dann
      Neu
      Objekt
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      Motor
      ein.
  2. Erstellen Sie Motorvariablen:
    1. Erstellen Sie im Fenster
      Eigenschaften
      sieben Variablen, indem Sie oben
      Add
      auswählen und
      Variable
      wählen.
    2. Benennen Sie die Variablen um, indem Sie mit dem Mauszeiger über jede Variable fahren,
      Edit
      auswählen und Folgendes eingeben:
      • Acceleration
      • Address
      • Address2
      • Enabled
      • Image
      • Speed
      • Variable1
  3. Konfigurieren Sie die Typen der Motorvariablen:
    TIPP: Grafische Objekte werden auf der Grundlage der Variablentypen erstellt.
    1. Wählen Sie neben
      Acceleration
      die Option
      Int32
      und danach
      Float
      aus.
    2. Wählen Sie neben
      Address
      die Option
      Int32
      und danach
      String
      aus.
    3. Wählen Sie neben
      Address2
      die Option
      Int32
      und danach
      String
      aus.
    4. Wählen Sie neben
      Enabled
      die Option
      Int32
      und danach
      Boolean
      aus.
    5. Wählen Sie neben
      Image
      die Option
      Int32
      und danach
      ResourceUri
      aus.
      TIPP: Wenn die erforderliche Option nicht angezeigt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Alle anzeigen
      .
    6. Wählen Sie neben
      Variable1
      die Option
      Int32
      und danach
      Float
      aus.
  4. Legen Sie die Werte der Motorvariablen fest:
    1. Setzen Sie den Variablenwert
      Acceleration
      auf
      23.9
      .
    2. Setzen Sie den Variablenwert
      Address
      auf
      192.168.0.1
      .
    3. Setzen Sie den Variablenwert
      Address2
      auf
      10.90.0.1
      .
    4. Setzen Sie den Variablenwert
      Image
      auf
      %PROJECTDIR%\A2_Motor-1.svg
      .
    5. Setzen Sie den Variablenwert
      Speed
      auf
      75
      .
    6. Setzen Sie den Variablenwert
      Variable1
      auf
      35.5
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal