- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
LogicObject.SetAlias(string, IUANode)
Legt den Wert eines Alias oder des Knotens fest, auf den dieser Alias verweist.
void SetAlias(stringaliasName, IUANodepointedNode);
Argumente
- aliasName(string)
- DerBrowseNamedes festzulegenden Alias.
- pointedNode(IUANode)
- EinNode, auf den der Alias verweisen muss.
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt den Alias
MotorInstance
, der auf den Knoten Motor1
verweist.var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
Rückmeldung geben