- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Variable erstellen
Erstellen Sie eine Variable, die die aktuelle Temperatur anzeigt.
- Erstellen Sie die Variable:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sieaus und geben SieTemperatureein.
- Konfigurieren Sie die Variable:
- Wählen Sie inEigenschaftenzuerstInt32und anschließendFloataus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufTemperatureund wählen Sie dann aus.
- Setzen Sie unterEURangeHoch-Grenzwertauf100.
Rückmeldung geben