Informationen in der Berichtsfußzeile anzeigen
Fügen Sie die Eigenschaften „Seitenanzahl“, „Seitennummer“ und „Druckzeit“ in ein Berichte-Objekt ein, um diese Informationen im PDF-Dokument anzuzeigen. Verknüpfen Sie die Eigenschaft „Text“ einer Beschriftung dynamisch für den Zugriff auf die Berichtseigenschaften. Fügen Sie eine Beschriftung zu einem Bereichsabschnitt im Bericht für den Zugriff auf die Eigenschaften hinzu.
Voraussetzungen
- So zeigen Sie Informationen in einer Berichtsfußzeile an
- Erweitern Sie in derProjektansichtdasBerichte#-Objekt, das die Fußzeile enthält, welche Sie konfigurieren möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufBereichsabschnitt#und wählen Sie dann aus.Beschriftung#wird angezeigt.
- Wählen SieBeschriftung#aus.
- Wählen Sie unterEigenschafteninTextdie Optionaus.Dynamischen Link hinzufügen
- Navigieren Sie im Editor für dynamische Links zum ObjektBericht#und erweitern Sie es.
- Wählen Sie unterFußzeileeine Variable aus, die dynamisch mit der EigenschaftTextverbunden werden soll:
- Seitenanzahl. Zeigt die Anzahl der Seiten im Bericht in der Fußzeile an.
- Seitennummer. Zeigt die aktuelle Seitennummer in der Fußzeile an.
- Druckzeit. Zeigt die Uhrzeit an, zu der das PDF-Dokument generiert wurde, in der Fußzeile an.
- Wählen SieAuswählenaus.
Fußzeile
Rückmeldung geben