- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Knotenzeiger erstellen
Erstellen Sie einen Knotenzeiger in der
Projektansicht
, um auf einen anderen Knoten des Projekts zu verweisen.- Wählen Sie in derProjektansichtden Ordner oder das Objekt, das die Variable enthalten soll.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zu dem Knoten, auf den gezeigt werden soll.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- (Optional) Erweitern SieKnotenzeigerund geben Sie die nachfolgenden Eigenschaften an:#
- Art. Die Art des Knotens, auf den der Knotenzeiger verweist.
- Knotenklasse. Entweder:
- Instanz
- Typ
- Jede
- (Optional) Wählen Sie inEigenschaftendie Option, wählen SieAnzeigenameund geben Sie den Anzeigenamen ein.
- (Optional) Wählen Sie unterEigenschaftendie Option, wählen SieBeschreibungund geben Sie die Beschreibung ein.
Zeiger
Knotenzeiger
Rückmeldung geben