Temperaturänderungsalarm ausarbeiten

Arbeiten Sie einen Alarm aus, der signalisiert, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet.
Anwendungsbeispiel
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
TemperatureChangeAlarm.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  3. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal