OPC UA-Server hinzufügen
Konfigurieren Sie einen OPC UA-Server durch Hinzufügen des OPC-UA-Serverobjekts zum Projekt und Bearbeitung der Eigenschaften des Servers.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufOPC UAund wählen Sie aus.
- Konfigurieren Sie inEigenschaftenden OPC UA-Server.
- Endpunkt-URL. Das Kommunikationsprotokoll und die Netzwerkadresse des Endpunkts auf dem OPC UA-Server.
- Maximale Anzahl an Verbindungen. Maximale Anzahl an OPC UA-Clients, die sich mit dem OPC UA-Server verbinden können.
- Knotenpfad in den NodeIds verwenden. Veröffentlicht Knoten mit IDs, die den Knotenpfad im Formatns=anzeigen. Beispiel:<namespace>;s=Path.To.Nodens=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1.
- Abtastintervall. Das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ablesungen der Feldvariablen durch den OPC UA-Server.
- Maximale Array-Länge. Die maximale Anzahl von Elementen in einem Array.
- Mindestsicherheitsmodus für Meldungen:
- Keine. Die Meldungen können unsigniert und unverschlüsselt sein.
- Signatur. Die Meldungen müssen signiert oder signiert und verschlüsselt sein.
- Signatur und Verschlüsselung. Die Meldungen müssen signiert und verschlüsselt sein.
- Mindestsicherheitsrichtlinie:
- Keine. Der OPC UA-Server erfordert keine bestimmte Sicherheitsrichtlinie.
- Basic256Sha256. Der OPC UA-Server erfordert diese oder eine noch sicherere Sicherheitsrichtlinie.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. Der OPC UA-Server erfordert diese oder eine noch sicherere Sicherheitsrichtlinie.
- Aes256_Sha256_RsaPss. Der OPC UA-Server erfordert diese Sicherheitsrichtlinie.
- Server-Zertifikatdatei. Die öffentlicheDER-Zertifikatdatei des OPC UA-Servers (X509v3).TIPP:Die Server-Zertifikatdatei muss sich im OrdnerFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certsbefinden.Falls angegeben, muss auch der private Schlüssel angegeben werden. Wenn kein Server angegeben ist, wird er automatisch zur Laufzeit im OrdnerFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certsgeneriert.
- Private Schlüsseldatei des Servers. Die privatePEM-Schlüsseldatei des OPC UA-Servers mit ASCII-Base64-Codierung.TIPP:Die private Schlüsseldatei des Servers muss sich im OrdnerFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certsbefinden.Falls angegeben, muss auch das Zertifikat angegeben werden. Falls nicht angegeben, wird es automatisch zur Laufzeit im OrdnerFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certsgeneriert.
- Produkt-URI. Die URI, die die Software global identifiziert.
- Produktname. Der Name der Software.
- Herstellername. Der Name des Softwareherstellers.
- Wählen Sie inEigenschaftennebenZu veröffentlichende Knotenaus.Eine Konfiguration der zu veröffentlichenden Knoten wird unterZu veröffentlichende Knotenangezeigt.WICHTIG: Jeder veröffentlichende Knoten veröffentlicht immer untergeordnete Knoten.
- InKonfiguration:#
- Fügen Sie einen Knoten hinzu. Wählen Sie nebenKnotenaus und konfigurieren Sie den Knoten durch Bearbeitung seiner Eigenschaften. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf.
- Fügen Sie nebenBenutzereinen Benutzer hinzu, wählen Sieaus und konfigurieren Sie den Benutzer. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf.WICHTIG: Wenn Sie statt des gesamten Projekts nur bestimmte Knoten verfügbar machen möchten, müssen Sie mindestens einen Benutzer angeben. Der Benutzer kann der Standbenutzer „Anonym“ sein.
- Um Unternehmenslogikknoten für OPC UA-Clients verfügbar zu machen, setzen SiePublishDynamicConfigurationNodesaufWahr.Die Unternehmenslogikknoten umfassen dynamische Links oder verknüpfte Variablen, Konverter und Ereignishandler oder mit dem Ereignis verknüpfte Methoden.
Rückmeldung geben