Ereignislogger bearbeiten
Einen Ereignislogger bearbeiten Sie im mittleren Fensterbereich und in den
Eigenschaften
.Voraussetzungen
- So bearbeiten Sie einen Ereignislogger:
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtauf ein Ereignisloggerobjekt.
- Um die zu protokollierenden Variablen zu ändern, erweitern Sie im Editor Kategorien, um Variablen-Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Anschließend wählen SieAnwendenaus.WICHTIG:Bei der Auswahl einer zu protokollierenden Variable wird unterZu protokollierende Ereignisfelderautomatisch ein dynamischer Link angelegt. Ein dynamischer Link zeigt auf das entsprechende automatisch ausgewählte Ereignisargument. Wenn das Ereignisargument die Daten von Interesse nicht darstellt, wählen Sie im DialogfeldDynamischer Linkein anderes Attribut aus.Sie können mehrere Ereignisargumente mithilfe von dynamischen Links oder Konvertern (z. B. einem Zeichenfolgenformatierer) kombinieren.
- Legen Sie zum Ändern der Ereignisloggereigenschaften inEigenschaftenFolgendes fest:
- Aktiviert:
- Wahr. Der Logger protokolliert Ereignisse.
- Falsch. Der Logger protokolliert keine Ereignisse.
- Gebietsschemata. Die Übersetzungen der basierend auf den Gebietsschema-IDs (z. B.en-US) in der Datenbank gespeicherten lokalisierten Zeichenfolgen.
- Datenbank. Die Datenbank, die die Logger-Daten aufzeichnet.
- So fügen Sie eine Ereigniskonfiguration hinzu und protokollieren Ereignisse von Interesse:
- Wählen Sie unterEigenschaftennebenEreigniskonfigurationendie Optionaus.
- Legen Sie unterEreigniskonfigurationdie#Ereignisquellefest.QuelleWert derEreignisquelleWert vonTeilbaum abhörenBeliebiges Projektobjekt:(kein Wert)WahrEin Knoten/Objekt und alle seine untergeordneten Knoten:Dynamischer Link (übergeordneter Knoten/Objekt)WahrEin bestimmtes Projektobjekt:Dynamischer Link (bestimmtes Objekt)Falsch
- Wählen Sie inEreignistypden Ereignistyp von Interesse aus.TIPP: Erwägen Sie die Erstellung eines speziell für Audit-Eignistypen bestimmten Ereignisloggers.
- Wählen Sie im mittleren Fensterbereich die zu protokollierenden Variablen und dannAnwendenaus.WICHTIG:Bei der Auswahl einer zu protokollierenden Variable wird unterZu protokollierende Ereignisfelderautomatisch ein dynamischer Link angelegt. Ein dynamischer Link zeigt auf das entsprechende automatisch ausgewählte Ereignisargument. Wenn das Ereignisargument die Daten von Interesse nicht darstellt, wählen Sie im DialogfeldDynamischer Linkein anderes Attribut aus.Sie können mehrere Ereignisargumente mithilfe von dynamischen Links oder Konvertern (z. B. einem Zeichenfolgenformatierer) kombinieren.
- Wenn nur die durch Benutzerinteraktionen mit der Anwendung generierten Ereignisse protokolliert werden sollen, setzen SieNicht-interaktive Sitzungen ausgeschlossenaufWahr.
- Um eine Ereigniskonfiguration zu löschen und die Protokollierung bestimmter Ereignisse zu beenden, wählen Sie inEigenschaftennebenEreigniskonfiguration#aus.Löschen
Rückmeldung geben