- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Projektknoten sortieren
Sie können bei Laufzeit mit C# Knoten innerhalb des übergeordneten Knotens unter Verwendung der Methoden
MoveUp()
und MoveDown()
sortieren.Methoden
Sie können diese Methoden für einen Knoten aufrufen:
- MoveUp()
- Bewegt den Knoten in Bezug auf die Schwesterknoten innerhalb des übergeordneten Knotens um eine Position nach oben.Der Aufruf der MethodeMoveUp()auf dem ersten Knoten innerhalb des übergeordneten Knotens hat keine Auswirkung.
- MoveDown()
- Bewegt den Knoten in Bezug auf die Schwesterknoten innerhalb des übergeordneten Knotens um eine Position nach unten.Der Aufruf der MethodeMoveDown()auf dem letzten Knoten innerhalb des übergeordneten Knotens hat keine Auswirkung.
Überlegungen zu Grafikobjekten
Wenn Sie mit den Methoden
MoveUp()
und MoveDown()
Grafikobjekte sortieren:- Die Methoden haben nur dann eine Auswirkung, wenn sie auf einem Grafikobjekt innerhalb eines Typs (z. B. einPanel (type)) aufgerufen werden.
- Um den Funktionseffekt auf der Grafik zu sehen, laden Sie die Seite manuell neu.
Rückmeldung geben