- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Schnittstelle für die Filterung numerischer Daten erstellen
Erstellen Sie ein Textfeld, mit dem Motoreigenschaften basierend auf eingegebenen Abfragen gefiltert werden können.
- Erstellen Sie das Textfeld für Abfragefilter:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Textfeld, wählen Sieund geben SieNumericFilterTextBoxein.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenTextund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen SiePlatzhaltertextaufSELECT * FROM Model WHERE.{Conditions}
- Erstellen Sie die Beschriftung des Abfragefilter:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sieaus und geben SieNumericFilterLabelein.
- Setzen Sie im FeldEigenschaftendie OptionTextaufFilter motors:.
Rückmeldung geben