- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
NetLogic ausarbeiten, die den Beschriftungstext festlegt
Diese Laufzeit-NetLogic ändert den Text einer Beschriftung. Die NetLogic kann mit einem MouseClickEvent-Ereignis ausgelöst werden.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- So arbeiten Sie die NetLogic aus
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den OrdnerNetLogicund wählen Sie dann aus.
- Doppelklicken Sie auf die NetLogic.Der externe Code-Editor wird geöffnet.
- Bearbeiten Sie die NetLogic durch Ersetzung der vorhandenen KlasseRuntimeNetLogic1mit dem folgenden Code. Weitere Informationen finden Sie unter NetLogic bearbeiten.#region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
- Speichern Sie den Code.
Rückmeldung geben