Lösung für den Import von Objekten ausarbeiten

Dieses Skript zur Entwurfszeit erstellt Objekte im Projekt auf der Grundlage der Daten aus einer
CSV
-Datei.
TIPP:
Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
ObjectsFromCSV.zip
Voraussetzungen
Im folgenden Beispiel enthält die
CSV
-Datei Informationen über Alarme und Modellvariablen, die von diesen Alarmen verwendet werden.
variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
CSV
-Spaltenbeschreibung
Spalte 1
Spalte 2
Spalte 3
Spalte 4
Gibt an, ob Sie eine Projektvariable (Schlüsselwort
variable
) oder einen Alarm (Schlüsselwort
alarm
) erstellen müssen.
Gibt den Namen des zu erstellenden Knotens an.
Gibt den Datentyp an, der für die Erstellung der Variablen verwendet werden soll:
  • Digital (Schlüsselwort
    digital
    )
  • Grenzwert (Schlüsselwort
    analog
    )
Gibt die Variable an, auf die sich der Alarm beziehen soll.
TIPP: Die
CSV
-Datei ist Teil des Beispielprojekts. Sie können die
CSV
-Datei auch einzeln von folgendem Speicherort herunterladen: alarms.csv
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Das Projekt speichern.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal