Informationsmodell

Knoten in
FactoryTalk Optix
-Projekten bilden Informationsmodelle.

Projektinformationsmodell

Das Projektinformationsmodell enthält einen Stammprojektknoten, der jedes Objekt, jeden Objekttyp, jede Variable, jeden Variablentyp, jede Methode und jeden benutzerdefinierten Datentyp im Projekt enthält. Der Name des Stammknotens ist derselbe wie der Projektname. Knoten des untergeordneten Projekts können in Ordnern und Unterordnern organisiert werden.
Beispiel: Stammprojektknoten und untergeordnete Knoten
Die Struktur des Projekts kann die physische Struktur von Maschinen widerspiegeln. Wenn Sie Maschinen im Projekt so strukturieren, wie sie in der physischen Umgebung dargestellt werden, ist es einfacher, sie zu verwalten.
Beispiel: Projekt, das die physikalische Struktur von Maschinen im praktischen Einsatz widerspiegelt

Knoteninformationsmodell

Das Knoteninformationsmodell bezeichnet die Menge der Knoten, die die Struktur und die Merkmale eines Projektknotens beschreibt.
Ein Objekt „Motor“ kann beispielsweise aus einem Statorobjekt und einem Kurbelwellenobjekt bestehen. Jedes dieser Objekte kann Variablen enthalten, die seine Eigenschaften beschreiben.
Beispiel: Knoteninformationsmodell
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal