Projekt in einem Commit wiederherstellen

Projekt in einem Commit wiederherstellen

Vorherige Version eines Projekts wiederherstellen.
TIPP: Wenn Sie einen Commit wiederherstellen, wird das Projekt im lokalen Repository so aktualisiert, dass es den Inhalt des ausgewählten Commits enthält. Durch die Wiederherstellung eines Commits werden alle Commits dauerhaft gelöscht, die nach dem wiederhergestellten Commit angelegt wurden.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Verlauf anzeigen
    aus.
  2. Wählen Sie einen Commit aus, in dem das Projekt wiederhergestellt werden soll.
  3. Wählen Sie
    Wiederherstellen
    aus.
Der
Versionsverlauf
wird geschlossen und das geöffnete Projekt enthält nun die Änderungen des ausgewählten Commits.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal