- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Benutzer hinzufügen
Fügen Sie Benutzer mit unterschiedlichen Gebietsschemata hinzu.
Voraussetzungen
Fügen Sie das it-IT-Gebietsschema hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Gebietsschema-Sprache zu einem Lokalisierungswörterbuch hinzufügen.
- So fügen Sie Benutzer hinzu
- Erweitern Sie im FensterbereichProjektansichtdie OptionSicherheit.
- Erstellen Sie zwei Benutzer, indem Sie mit der rechten Maustaste aufBenutzerklicken und auswählen.
- Benennen Sie die Benutzer um, indem Sie den Mauszeiger über jeden der Benutzer bewegen,auswählen und Folgendes eingeben:
- Alice
- Jeremy
- Wählen Sie in derProjektansichtdie OptionAliceaus.
- Setzen Sie inEigenschaftenden EigenschaftswertGebietsschemaaufit-IT.
Rückmeldung geben