Raster-Layout konfigurieren

Raster-Layout konfigurieren

Um ein Raster-Layout zu konfigurieren, fügen Sie ein Raster-Layout-Objekt und Unterknoten-Objekte hinzu und ändern dann die Eigenschaften des Raster-Layouts.
Sie können sowohl Spalten als auch Zeilen für das Raster-Layout definieren. Wenn Sie nur Spalten definieren, definiert
FactoryTalk Optix Studio
automatisch Zeilen. Wenn Sie nur Zeilen definieren, definiert
FactoryTalk Optix Studio
automatisch Spalten.
Geben Sie die Breite in diesen Einheiten an:
Pixel
Absolute Einheit in Pixeln. Zum Beispiel
100
Frames
Proportionale Einheit, die auf der Grundlage des verbleibenden Platzes berechnet wird. Zum Beispiel ist
2fr
doppelt so breit wie
1fr
TIPP: Die Verwendung von Frames bedeutet, dass der nicht von Spalten mit fester Breite belegte Platz in die Summe der Frames aufgeteilt wird. Zum Beispiel: 100;2fr;1fr bedeutet, dass die erste Spalte 100px einnimmt, die zweite Spalte 2/3 des verbleibenden Platzes und die dritte Spalte 1/3 des verbleibenden Platzes. Wenn Sie das Raster-Layout strecken, bleibt die Breite der ersten Spalte bei 100px, während die zweite und dritte Spalte wachsen oder schrumpfen, um das Verhältnis beizubehalten.
Auto
Dynamische Einheit. Verwenden Sie das Schlüsselwort
auto
, um die Spaltenbreite auf der Grundlage des Inhalts der Spalte zu bestimmen.
Beispiel: Spaltenbreite Raster-Layout
Spaltenbreite Raster-Layout erklärt
Textbox
Einheit
Wert
Beschreibung
1
Pixel
100
Feste Breite von 100px
2
Frames
2fr
2/3 des verbleibenden Platzes
3
Frames
1fr
1/3 des verbleibenden Platzes
  1. So konfigurieren Sie ein Raster-Layout
  2. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der das Raster-Layout-Objekt enthält, und wählen Sie
    Neu
    Container
    Raster-Layout
    .
  3. (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über das Raster-Layout, wählen Sie
    Edit
    und geben Sie dann einen eigenen Namen für das Objekt ein.
  4. Fügen Sie untergeordnete Grafikobjekte unter dem Raster-Layout hinzu oder verschieben Sie sie.
    Weitere Informationen zum Verschieben von Grafikobjekten finden Sie unter Knoten verschieben.
    Fügen Sie zum Beispiel Schaltflächen unter dem Raster-Layout hinzu, um ein Raster mit Schaltflächen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche.
  5. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    das Raster-Layout aus und konfigurieren Sie die Rasterspalten:
    1. Bewegen Sie in
      Eigenschaften
      den Mauszeiger über den Wert
      Spalten
      und wählen Sie
      Edit
      .
    2. Wählen Sie im Editor die Option
      Add
      , um Rasterspalten hinzuzufügen.
    3. Legen Sie die Breite der einzelnen Spalten fest, indem Sie Werte eingeben oder dynamische Links erstellen.
    Beispiel: Raster-Layout mit drei Spalten
  6. Konfigurieren Sie Rasterzeilen:
    1. Bewegen Sie in
      Eigenschaften
      den Mauszeiger über den Wert
      Zeilen
      und wählen Sie
      Edit
      .
    2. Wählen Sie im Editor die Option
      Add
      , um Rasterzeilen hinzuzufügen.
    3. Legen Sie die Breite jeder Zeile fest, indem Sie Werte eingeben oder dynamische Links erstellen.
    Beispiel: Raster-Layout mit drei Spalten und zwei Rasterzeilen
  7. Legen Sie in
    Eigenschaften
    fest, wie die untergeordneten Grafikobjekte angezeigt werden sollen:
    • Horizontale Lücke
      . Horizontaler Abstand zwischen den untergeordneten Objekten des Raster-Layouts.
      Raster-Layout mit horizontaler Lücke
    • Vertikale Lücke
      . Vertikaler Abstand zwischen den Zeilen der umbrochenen untergeordneten Objekte des Raster-Layouts.
      Raster-Layout mit vertikaler Lücke
    • Horizontale Ausrichtung Elemente
      Horizontale Ausrichtung von untergeordneten Objekten in Rasterzellen.
      Raster-Layout mit untergeordneten Objekten, die horizontal zentriert sind
    • Vertikale Ausrichtung Elemente
      . Vertikale Ausrichtung der untergeordneten Objekte in Rasterzellen.
      Raster-Layout mit untergeordneten Objekten, die vertikal zentriert sind
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal