Dialogfeld "Alarmkommentar" entwickeln

Dialogfeld "Alarmkommentar" entwickeln

Entwickeln Sie ein Dialogfeld "Kommentar", in das Sie einen Kommentar eingeben können, wenn Sie einen Alarm in der Alarmzusammenfassung quittieren.
Anwendungsbeispiel
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
AlarmCommentBox.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  3. Das Projekt speichern.
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal