- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Projekt öffnen
Öffnen Sie Projekte aus einem lokalen Ordner, einer Netzwerkfreigabe oder einem Quell-Repository.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteaus oder öffnen SieProjektFactoryTalk Optix Studio.Die Startseite wird geöffnet.
- Wählen Sie auf der linken SeiteÖffnenaus.
- Wählen Sie auf der Startseite oben wahlweise Folgendes aus:
- Aktuell. Navigieren Sie zu oder wählen Sie das zu öffnende Projekt. Wählen Sie anschließendÖffnenaus.TIPP: Wählen Sie beim Öffnen eines aktuellen Projekts auf der Startseite oben nachFilterdie OptionAlle,LokaloderRemoteaus. Durch Auswahl des Pfeils schalten Sie die Sortierreihenfolge für die Projekte auf nach Datum und Uhrzeit der letzten Änderung geordnet um.TIPP: Wechseln Sie zum Navigieren zu einem Projekt zu einer Projektdatei (.optix) oder einer exportierten Projektdatei (.optixz) und wählen Sie sie aus. Um nach einer Optix-Vorlage zu suchen, navigieren Sie zuC:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplatesund wählen Sie die Optix-Vorlagendatei (.optixt) oder die exportierte Optix-Vorlagendatei (.optixt.z) aus, die Sie öffnen möchten. Weitere Informationen zum Export in Dateien finden Sie unter Projekt exportieren.
- Remote. Wählen SieRemote, um das zu öffnende Projekt auszuwählen, oder geben Sie eine URL ein, um auf ein Remote-Projekt zuzugreifen:
- Remote-URL. Geben Sie die URL Ihres Remote-Projektarchivs ein. Der URL-Speicherort, an dem das Remote-Projekt gespeichert ist. Wenn Sie die URL nicht kennen, fragen Sie Ihren Systemadministrator.
- Speicherort. Geben Sie den Ordner auf Ihrem lokalen Computer ein, in dem Sie Änderungen speichern und übernehmen, bevor Sie sie in das Remote-Repository pushen.TIPP: Wählen Sieaus, um zu einem Projekt zu navigieren. Der Speicherort von Optix-Vorlagen kann nicht geändert werden.Dateien durchsuchenTIPP: Wenn Sie sich beiFactoryTalk Optixund einer unterstützten Versionskontrolllösung anmelden, werden auf der Startseite automatisch alle potenziellen Repositorys angezeigt, auf die Sie mit Ihrem Versionskontrollkonto zugreifen können, sowie alle Projekte, die Sie öffnen können. Wenn Sie sich bei einer Versionskontrolllösung undFactoryTalk®Hub™anmelden, wird die Repository-Liste synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Versionskontrolle konfigurieren.
- Wählen SieÖffnenaus. In der Statusleiste wirdProjekt wird remote geöffnetangezeigt und das Projekt oder die Optix-Vorlage mit demselben Namen wie im Remote-Repository geöffnet.
- Upload von Gerät. Wählen Sie das Gerät, um das Projekt auf den Entwicklungscomputer hochzuladen, wählen SieVerbindenund:
- Geben Sie, falls erforderlich, das Passwort ein.
- (Optional) Wählen Sie die hochzuladenden Dateien aus.TIPP: Wählen Sie optionale Dateien aus, die aus dem Gerät hochgeladen werden sollen. Wählen Sie z. B. Dateien aus, die zur Laufzeit erstellt wurden, wie Remanenzspeicher, Datenbanken usw.
- (Optional) Ändern Sie den Zielpfad.
- Wählen SieOKaus.
Weitere Informationen zum Aufbewahren von Daten in Remanenzspeichern, die vom Gerät hochgeladen wurden, finden Sie unter Verwalten von Daten, die von einem Gerät hochgeladen wurden.Weitere Informationen über das Herunterladen von Projekten und Optix-Vorlagen auf Zielgeräte finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
- Wenn das Projekt mit einem Passwort verschlüsselt ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Geben Sie das Passwort ein und wählen SieBestätigen.
- Wählen SieOhne Passwort fortfahren.
- Wenn die Projektgeheimnisse im Remote-Schlüsselspeicher gespeichert sind, wählen Sie in der SymbolleisteAnmeldenaus und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:
- Bei MyRockwell anmelden. Verwenden Sie dazu IhreE-Mail-Adresseund IhrPasswortvonFactoryTalk Hub.
- Mit SSO anmelden. Melden Sie sich dazu mit Ihren SSO-Anmeldeinformationen an.
TIPP: Sie müssen Teil einer relevantenFactoryTalk Hub-Organisation sein, um die Projektgeheimnisse verwenden zu können. - Wenn das Projekt oder die Optix-Vorlage mit einer früherenFactoryTalk Optix Studio-Version erstellt wurde, wählen SieUpgradeaus, um das Upgrade durchzuführen und das Projekt oder die Optix-Vorlage zu öffnen.
Das Projekt bzw. die Optix-Vorlage wird geöffnet. Wenn das Projekt bzw. die Optix-Vorlage bereits geöffnet ist, wird eine neue
FactoryTalk Optix Studio
-Instanz geöffnet.recent
remote
recent
local
Rückmeldung geben