Projekt exportieren

Projekt exportieren

Exportieren Sie ein Projekt, um es zu archivieren oder in einer einzelnen Datei an einen anderen Benutzer zu senden. Sie können das exportierte Projekt mit einem Passwort schützen.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste das Dropdown-Menü neben
    Speichern
    aus.
  2. Wählen Sie
    Export
    Projekt in Datei...
    aus.
  3. (Optional) Ändern Sie den Projektnamen.
  4. (Optional) Ändern Sie den Speicherort, in den das Projekt exportiert werden soll.
  5. (Optional) Geben Sie ein Passwort ein, um das exportierte Projekt zu schützen.
  6. Klicken Sie auf
    Exportieren
    .
Das Projekt wird an den angegebenen Speicherort exportiert und mit der Erweiterung .optixz versehen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal