Versionskontrolle konfigurieren

Versionskontrolle konfigurieren

Versionskontrolle in
FactoryTalk Optix Studio
konfigurieren, um Projektänderungen zu übernehmen, zu pushen und zu pullen.
  1. Wählen Sie in der Titelleiste
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    und dann
    Versionskontrolle
    aus.
  2. Geben Sie unter
    Benutzerkonfiguration der Versionskontrolle
    in
    Benutzername
    Ihren Benutzernamen ein.
    TIPP:
    Benutzername
    ist der Name, der neben den Commits angezeigt wird, wenn Sie
    Verlauf anzeigen
    für ein Projekt öffnen. Im Verlauf werden Ihre Commits außerdem durch einen Avatar mit dem Anfangsbuchstaben Ihres Namens gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Versionsverlauf.
  3. Geben Sie in
    E-Mail-Adresse des Benutzers
    Ihre E-Mail-Adresse ein.
  4. (Optional) Konfigurieren Sie Benutzeridentitäten, um einen Push in und einen Pull aus Remote-Repositorys unterstützter Versionskontrollanbieter durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzeridentität hinzufügen und Benutzeridentität entfernen.
  5. (Optional) Um die verfügbaren Remote-Repositorys über verschiedene
    FactoryTalk Optix Studio
    -Instanzen hinweg zu synchronisieren, melden Sie sich bei
    FactoryTalk Hub
    an. Weitere Informationen finden Sie unter Remote-Projektliste synchronisieren.
  6. Wählen Sie
    Speichern
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal