- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Versionsverlauf
Mithilfe von
Versionsverlauf
können Sie sich alle Änderungen im Projekt anzeigen lassen, die an ein Repository committet sind.Benutzeroberfläche des Versionsverlaufs

Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Benutzerinitiale | Der erste Buchstabe des Benutzers, der die Änderungen in das Repository übernommen hat. |
![]() | Commit-Meldung und -Details | Der Commit mit der Beschreibung der Änderung sowie dem Datum und der Uhrzeit des Commits. Wählen Sie ![]() |
![]() | Indikator für lokales oder Remote-Repository | Das Symbol gibt an, welches Repository den Commit enthält. ![]() Lokaler Verlauf ![]() Remote-Verlauf |
![]() | Änderungsdetails | Gibt eine Änderung des Commits im Vergleich zur vorherigen Version an. Erweitern Sie das Objekt, um die hervorgehobenen Werte anzuzeigen, die im Objekt geändert wurden. |
![]() | Filter | Wählen Sie entweder Alle aus, um den gesamten Inhalt des Projekts anzuzeigen, oder Updates , um nur die Änderungen der ausgewählten Commits anzeigen zu lassen. |
version history
view history
Rückmeldung geben