Methode ausarbeiten, die von externen OPC UA-Clients aufgerufen werden kann

Methode ausarbeiten, die von externen OPC UA-Clients aufgerufen werden kann

Ein Objekt mit einer benutzerdefinierten OPC UA-Methode erstellen, die Sie von einem externen OPC UA-Client aufrufen können.
Anwendungsbeispiel
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
MethodForExternalClients.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  3. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
  1. Wählen Sie
    Ausführen
    aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
  2. Stellen Sie von einem externen Client aus eine Verbindung zum OPC UA-Server her und rufen Sie die Methode auf, die vom veröffentlichten Objekt bereitgestellt wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal