Objekt veröffentlichen

Objekt veröffentlichen

Hinzufügen eines OPC UA-Servers und Veröffentlichen des Objekts, das eine OPC UA-Methode verfügbar macht.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    OPC UA
    und wählen Sie
    Neu
    OPC UA-Server
    aus.
    OPCUAServer
    erscheint unter
    OPC-UA
    .
  2. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    neben
    Zu veröffentlichende Knoten
    Add
    aus.
    Eine Konfiguration der zu veröffentlichenden Knoten wird unter
    Zu veröffentlichende Knoten
    angezeigt.
  3. Wählen Sie unter
    Konfiguration1
    neben
    Knoten
    die Option
    Add
    .
  4. Ziehen Sie in der
    Projektansicht
    das Objekt
    MyObject1
    neben
    Knoten1
    in
    Eigenschaften
    .
  5. (Optional) Passen Sie andere OPC UA Server-Einstellungen an. Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Server hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal