- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
CLI-Befehle
FactoryTalk Optix Studio
enthält die folgenden Befehle der Befehlszeilenschnittstelle (CLI).
TIPP:
Bei den folgenden Befehlen wird davon ausgegangen, dass Sie die Installation von
FactoryTalk Optix Studio
am Standardspeicherort durchgeführt haben. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Speicherort für Ihre FactoryTalk Optix Studio
-Installation ausgewählt haben, ändern Sie die Pfade entsprechend.Um die Befehle zu kürzen und die ausführbare Datei mit
FTOptixStudio
aufzurufen, fügen Sie eine Systemumgebungsvariable hinzu oder navigieren Sie zum Installationsverzeichnis von FactoryTalk Optix Studio
.
TIPP:
Die Befehle
--help
, -h
und --version
haben Vorrang vor anderen Befehlen. --help
und -h
haben Vorrang vor --version
.open
Verwenden Sie den Befehl
open
, um ein Projekt in FactoryTalk Optix Studio
zu öffnen."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --open project_to_open
[--silent]Parameter | Wichtigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
version | Erforderlich | Ordnername, der die installierte FactoryTalk Optix Studio -Version widerspiegelt. |
project_to_open | Erforderlich | Pfad zur OPTIX -Datei des zu öffnenden Projekts. |
--silent | Optional | Festlegen, dass die Befehlsausgabe in der Eingabeaufforderung nicht ausführlich ist. |
new
Mit diesem Befehl
new
können Sie ein Projekt erstellen."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --new project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=template
] [--main-window-width==width
] [--main-window-height==height
] [-l | --in-project-location] [--silent]Parameter | Wichtigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
version | Erforderlich | Ordnername, der die installierte FactoryTalk Optix Studio -Version widerspiegelt. |
project_to_create | Erforderlich | Name für das Projekt. |
path | Erforderlich | Speicherort für das Projekt. |
-e oder --encrypt-secrets | Optional | Geheimnisse im Projekt verschlüsseln. |
--template= template | Optional | Name der Vorlage, die für das Projekt verwendet werden soll. Die zulässigen Werte für template sind:
|
--main-window-width= width | Optional | Breite für das Hauptfenster in Pixel. Die Standardbreite ist 400 Pixel. |
--main-window-height= height | Optional | Höhe des Hauptfensters in Pixel. Die Standardhöhe ist 400 Pixel. |
-l oder --in-project-location | Optional | Das Projekt direkt unter path |
--silent | Optional | Festlegen, dass die Befehlsausgabe in der Eingabeaufforderung nicht ausführlich ist. |
connect
Verwenden Sie den Befehl
connect
, um eine Verbindung von FactoryTalk Optix Studio
mit einem Endpunkt herzustellen."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --connect endpoint
[--silent]Parameter | Wichtigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
endpoint | Erforderlich | Die IP-Adresse des Endpunkts, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. |
--silent | Optional | Festlegen, dass die Befehlsausgabe in der Eingabeaufforderung nicht ausführlich ist. |
deploy
Mit dem Befehl
deploy
können Sie eine FactoryTalk Optix-Anwendung
auf einem lokalen Gerät bereitstellen.Beachten Sie beim Arbeiten mit dem Befehl
deploy
Folgendes:- Sie müssen alle erforderlichen Versionsverwaltungsvorgänge vor derFactoryTalk Optix-Anwendung-Bereitstellung ausführen.
- Sie müssen sicherstellen, dass dieFactoryTalk Optix-Anwendungvor der Bereitstellung fehlerfrei erstellt wird.
- Sie könnenFactoryTalk Optix-Anwendungennur auf lokalen Geräten bereitstellen.
- Sie könnenFactoryTalk Optix-Anwendungennicht mit verschlüsselten Geheimnissen bereitstellen.
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy project_to_deploy
--ip-address=ip_address
--username=username
[--thumbprint=certificate_thumbprint
] [--disable-project-encryption] [--disable-source-project-transfer] [--transfer-application-files] [--transfer-optimized-project] [--silent]Parameter | Wichtigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
version | Erforderlich | Ordnername, der die installierte FactoryTalk Optix Studio -Version widerspiegelt. |
project_to_deploy | Erforderlich | Pfad zur OPTIX -Datei des bereitzustellenden Projekts. |
ip_address | Erforderlich | IP-Adresse des Zielgeräts, auf dem die FactoryTalk Optix-Anwendung bereitgestellt werden soll. |
username | Erforderlich | Benutzername für die Anmeldung beim Zielgerät
WICHTIG:
Geben Sie das Benutzerpasswort als Systemumgebungsvariable
OPTIX_STUDIO_DEPLOYMENT_PASSWORD an. |
--thumbprint= certificate_thumbprint | Optional | Zertifikat-Fingerabdruck des Update-Diensts der Ziel-FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen, um zu verhindern, dass mit dem Dialogfeld für die Vertrauensstellung interagiert werden muss. Das Dialogfeld für die Vertrauensstellung wird nur für die erste Bereitstellung angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die FactoryTalk Optix Runtime-Tools und der Update-Dienst installiert sind. Anschließend können Sie den Fingerabdruck abrufen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen: openssl x509 -fingerprint -in UpdateServicePath /PKI/Own/Certs/FTOptixApplication.der -inform DER -nooutDabei ist UpdateServicePath das Installationsverzeichnis des Update-Diensts der FactoryTalk Optix-Anwendung. |
--disable-project-encryption | Optional | Projektverschlüsselung deaktivieren. |
--disable-source-project-transfer | Optional | Die Übertragung des Quellprojekts auf das Zielgerät deaktivieren.
WICHTIG:
Sie können Quellprojekte nur auf Windows-Zielgeräte übertragen.
|
--transfer-optimized-project | Optional | Das Projekt vor der Übertragung optimieren. Optimierte Projekte:
Sie können keine Projekte optimieren, die OPC UA-Server enthalten, die das gesamte Modell oder mindestens ein Tag veröffentlichen. |
--silent | Optional | Festlegen, dass die Befehlsausgabe in der Eingabeaufforderung nicht ausführlich ist. |
export
Mit diesem Befehl
export
können Sie eine FactoryTalk Optix-Anwendung
-Datei in eine Datei exportieren."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" export project_to_export
--platform=platform
--location=location
[--silent]Beispiel:
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy "D:\Device Sizing Tool\Projects\BlankProject\BlankProject.optix" --ip-address=172.19.16.187 --username=adminBeachten Sie beim Arbeiten mit dem Befehl
export
Folgendes:- Sie müssen sicherstellen, dass dieFactoryTalk Optix-Anwendungvor dem Export fehlerfrei erstellt wird.
- Sie können keine Passwörter für exportierteFactoryTalk Optix-Anwendungenfestlegen.
- Sie könnenFactoryTalk Optix-Anwendungennicht mit verschlüsselten Geheimnissen exportieren.
Parameter | Wichtigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
version | Erforderlich | Ordnername, der die installierte FactoryTalk Optix Studio -Version widerspiegelt. |
project_to_export | Erforderlich | Pfad zur OPTIX -Datei des bereitzustellenden Projekts. |
--location= location | Erforderlich | Pfad zu dem Ort, an dem Sie die FactoryTalk Optix-Anwendung speichern möchten. |
--silent | Optional | Festlegen, dass die Befehlsausgabe in der Eingabeaufforderung nicht ausführlich ist. |
--help
Verwenden Sie den Parameter
--help
oder -h
, um eine Übersicht der verfügbaren Befehle in der Eingabeaufforderung anzuzeigen.
TIPP:
Bei der Verwendung unerwarteter Parameter wird auch die Hilfe angezeigt.
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --help--version
Verwenden Sie den Parameter
--version
, um die FactoryTalk Optix Studio
-Version anzuzeigen."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --versionRückmeldung geben