- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Knoten durch Suche zurückgeben
Verwenden Sie C#-APIs, um C#-Objekte zurückzugeben, die den OPC UA-Knoten des Projekts entsprechen.
Sie müssen nicht den genauen Knoten angeben, in dem Sie nach dem zurückzugebenden Knoten suchen möchten. Mit den APIs können Sie alle Unterknoten eines bekannten Knotens auf jeder Ebene durchsuchen.
Die APIs werden von der Klasse
IUANode
bereitgestellt. Die Klasseninstanzen sind Ausgangspunkte für die Suche nach Knoten für die Rückgabe.
WICHTIG:
Wenn mehrere Knoten denselben Namen haben, wird u. U. ein unerwünschter Knoten zurückgegeben.
WICHTIG:
Die Rückgabe von Knoten durch Suchen kann sich negativ auf die Leistung Ihres Projekts auswirken, insbesondere wenn Ihr Projekt eine große Anzahl von Knoten enthält.
Rückmeldung geben