ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)

Gibt ein C#-Objekt des Typs
ResourceURI
mit dem
URIType
von
ProjectRelative
zurück. Dies enthält aucheinen relativen Pfad zu einer Datei im Ordner
ProjectFiles
.
static ResourceUri FromProjectRelativePath(string
path
);

Argumente

path
(string)
Ein relativer Pfad einer Datei bezogen auf den Ordner
ProjectFiles
.

Rückgabewert

ResourceURI
Ein C#-Objekt, das den im Argument angegebenen Pfad enthält

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine API, die ein
projectRelativeResourceURI
-C#-Objekt des Typs
ResourceURI
zurückgibt, das den relativen Pfad
Text1.txt
enthält. Das Objekt wird als Argument der .NET-API
WriteAllText
für das Erstellen einer Textdatei
Text1.txt
im Ordner
ProjectFiles
verwendet.
var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal