Ellipse

Ellipse

Ellipse, die entsprechend den Designanforderungen angepasst werden kann
BrowseName
Ellipse
SuperType
Container(Container)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
Rahmenfarbe
BorderColor
Farbe des Polygonrands
Füllfarbe
FillColor
Die Füllfarbe für Polygonflächen
Rahmenstärke
BorderThickness
Die Rahmenstärke in Pixel
Sichtbar bei Anklicken
HitTestVisible
Wahr: Fängt Benutzerklicks ab. Falsch: Fängt keine Benutzerklicks ab, wodurch diese basierend auf der Reihenfolge auf der z-Achse an das darunterliegende Objekt durchgereicht werden
Blinken
Blink
Lässt das Objekt regelmäßig blinken, wird jedoch ignoriert, wenn das Objekt nicht sichtbar ist
Zu verschiebendes Element
MoveTarget
(Von Container übernommen)
Sichtbar
Visible
(Von Element übernommen)
Aktiviert
Enabled
(Von Element übernommen)
Opazität
Opacity
(Von Element übernommen)
Linker Rand
LeftMargin
(Von Element übernommen)
Oberer Rand
TopMargin
(Von Element übernommen)
Rechter Rand
RightMargin
(Von Element übernommen)
Unterer Rand
BottomMargin
(Von Element übernommen)
Breite
Width
(Von Element übernommen)
Höhe
Height
(Von Element übernommen)
Horizontale Ausrichtung
HorizontalAlignment
(Von Element übernommen)
Vertikale Ausrichtung
VerticalAlignment
(Von Element übernommen)
Drehung
Rotation
(Von Element übernommen)

Ereignisse

MouseDown-Ereignis
BrowseName
Das beim Drücken der linken Maustaste ausgelöste Ereignis (fallende Flanke)
MouseUp-Ereignis
BrowseName
Das beim Loslassen der linken Maustaste ausgelöste Ereignis (steigende Flanke)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal