- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Variablen erstellen
Verwenden Sie C#-APIs, um Variablen im
FactoryTalk Optix Studio
-Projekt zu erstellen und die entsprechenden C#-Objekte zurückzugeben.Die APIs werden von der Klasse
InformationModel
bereitgestellt, die vom Modul FTOptix.HMIProject
angezeigt wird.Rückmeldung geben